ATV310变频器逻辑输入负逻辑如何设置?
问题描述:
ATV310变频器逻辑输入负逻辑如何设置?所属产品线:
ATV310A变频器解决方法:
如果不清楚如何进入菜单请点击下面链接查看:
ATV310菜单操作方式:操作方式
ATV310内部电源负逻辑设置步骤和接线方式如下:

请注意此参数设置完成后需要断电重启才能生效。

ATV310变频器外部电源负逻辑设置步骤和接线方式如下:

请注意此参数设置完成后需要断电重启才能生效。

接线图中LO+和LO-是逻辑输出端子,没有设置相关参数是不用接线的。功能设置可点击链接查看:ATV310变频器的逻辑输出功能如何设置
是否有帮助?