我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器逻辑输入负逻辑如何设置?

问题描述:
ATV12变频器逻辑输入负逻辑如何设置?

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单请点击下面链接查看:

ATV12菜单操作方式:操作方式

ATV12内部电源负逻辑设置步骤和接线方式如下:

请注意此参数设置完成后需要断电重启才能生效。

ATV12外部电源负逻辑设置步骤和接线方式如下:

请注意此参数设置完成后需要断电重启才能生效。

线图中LO+和LO-是逻辑输出端子,没有设置相关参数是不用接线的。功能设置可点击链接查看:ATV12变频器的逻辑输出功能如何设置