我们今天能为您提供什么帮助?

ATV12变频器的LO+和LO-逻辑输出端子功能如何设置?

问题描述:
以逻辑输出端子设置为变频器运行为例讲解参数设置步骤。

所属产品线:
ATV12变频器

解决方法:

ATV12变频器的逻辑输出端子设置为变频器运行设置步骤如下:

逻辑输入类型设置和输出端子接线图如下:

请注意LO+和LO-端子是有源输出点。逻辑输入类型设置方法请参考:ATV12变频器逻辑输入如何设置