我们今天能为您提供什么帮助?

母线通电前绝缘电阻测试方法及判断标准是什么?

问题描述:
母线通电前绝缘电阻测试方法及判断标准是什么?

所属产品线:
I-LINE C 系列高电流铜母线槽; I-LINE B系列高电流银触合金母线槽

解决方法:

1.安装前所有母线进行绝缘电阻测试

2.安装后整个系统进行绝缘电阻测试

3.上面步骤1.2的测试结果按“附表1”记录

测试值不低于以下公式计算值,且最小不应低于5兆欧

兆欧值=100/母线长度(英尺) 或者 兆欧值=30.5/母线长度(米)

附表1:



附件
附表1:绝缘性能示数记录表_20210826152448.pdf