我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]TM3XHSC202、TM3XFHSC202高速计数模块可以和M221PLC一起使用吗?

问题描述:
TM3XHSC202、TM3XFHSC202高速计数模块可以和M221PLC一起使用吗

所属产品线:
Modicon TM3扩展模块; Modicon M221

解决方法:

在M221PLC中不支持TM3XHSC202、TM3XFHSC202模块。TM3XHSC202、TM3XFHSC202模块可以支持M262、但是TM3XFHSC202 是不支持TM241、TM251 PLC 的,只有TM3XHSC202可以支持TM241、TM251PLC,组态配置该模块要使用EcoStruxure机器专家软件。