我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何查看M221 PLC 正在使用的以太网 Modbus TCP 服务器连接的数量?
问题描述:
查看M221 PLC 正在使用的以太网 Modbus TCP 服务器连接的数量

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

可以通过%SW168查看,但需要注意: 如果您断开电缆,连接不会立即关闭。 每当电缆重新与网络连接时,它会请求一个新连接和由 %SW168 增加所表明的在用连接的数量。而M221做服务器的最大连接数不受%SW168影响。