我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]如何复位M221 Modbus IO扫描?
问题描述:
如何复位M221 Modbus IO扫描

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

将%S110设置为1,复位串行线路1上的Modbus IO扫描。

将%S111设置为1,复位串行线路2上的Modbus IO扫描。

将%S112设置为1,复位以太网上的Modbus TCP IO扫描。