TMH2GDB 远程图形终端 显示“设备不兼容或应用程序等级不兼容屏幕”的问题?
如果在 远程图形终端 和应用程序的功能级别之间检测出不兼容性,会出现以下用例:
逻辑控制器固件版本 远程图形终端 固件版本 结果 系统对象更新
>= V1.4.x.y V1.1IE40 for M221 会在 TMH2GDB 通电时显示
%SW185 = 0100(十六进制) 远程图形终端 会显示设备不兼容或应用程序等级不兼容屏幕。
%SW182 = 4:必须进行 远程图形终端 固件更新(1)
%SW183 = 2: 显示器的版本不兼容 (1) 无用使用此 远程图形终端 固件版本来更新 远程图形终端 固件。
>=V1.4.x.y V1.3IEx for M221 会在 TMH2GDB 通电时显示
%SW185 = 0103(十六进制) 远程图形终端 会显示设备不兼容或应用程序等级不兼容屏幕。
%SW182 = 4:必须进行 远程图形终端 固件更新(1)
%SW183 = 2: 显示器的版本不兼容 (1) 可以使用 SD 卡脚本来更新 远程图形终端 固件。
(1) 请参阅 %SW182 和 %SW183 以了解更多信息。
注意 :
从 PC 中拔出 SD 卡并将其插入 M221 Logic Controller 的 SD 卡槽。
结果:逻辑控制器开始将固件文件从 SD 卡传输到 远程图形终端。在此操作期间:
远程图形终端 上显示文件传输信息
M221 Logic Controller 上的 SD 系统 LED 亮起
系统字 %SW182 设置为 5(显示屏固件传输正在进行)
注意: 在操作中勿断开 远程图形终端 或关闭 M221 Logic Controller 的电源。固件更新需要 5 至 6 分钟。
是否有帮助?