Magelis HMIGTO和Modicon M221 PLC之间的通信需要什么电缆?
问题描述:
Magelis HMIGTO和Modicon M221 PLC之间的通信需要什么电缆?所属产品线:
Modicon M221解决方法:
对于Magelis HMIGTO的COM1 RJ45和Modicon M221 PLC之间的串行通信,需要:
对于RS-232C通信:
一根XBTZ9720电缆和两个适配器:XBTZG939
对于RS-485通讯:
一根XBTZ9980电缆
要使用HMIGTO5310或M221 PLC上的USB mini-B端口从PC进行联机,需要BMXXCAUSBH018(USB-A至USB-mini-B电缆)。
Magelis HMIGTO系列也可以使用以太网进行配置。
对于RS-232C通信:
一根XBTZ9720电缆和两个适配器:XBTZG939
对于RS-485通讯:
一根XBTZ9980电缆
要使用HMIGTO5310或M221 PLC上的USB mini-B端口从PC进行联机,需要BMXXCAUSBH018(USB-A至USB-mini-B电缆)。
Magelis HMIGTO系列也可以使用以太网进行配置。
是否有帮助?