我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
是否可以通过SD卡将受密码保护的项目加载到M221上?
问题描述:
是否可以通过SD卡将受密码保护的项目加载到M221上?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:
仅当尚未加载受密码保护的项目时,才可以通过SD卡将受密码保护的项目加载到M221控制器上。 如果有受保护的项目加载到M221,它将不会从SD卡加载任何项目。 该项目必须通过SoMachine Basic软件加载。