我们今天能为您提供什么帮助?

M221逻辑控制器的内存可以扩展吗?

问题描述:
M221逻辑控制器的内存可以扩展吗?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:
M221的存储器无法扩展。 M221具有以下类型的内存:
RAM:512 KB,其中256 KB可用于应用程序。 它用于执行应用程序并包含数据
闪存:1.5 MB,其中256 KB用于在断电时备份用户应用程序和数据。 用于保存应用程序
SD卡仅用于传输应用程序或更新固件.