我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
是否可以将具有CANOpen总线模块的Twido PLC更新为M221 PLC?
问题描述:
是否可以将具有CANOpen总线模块的Twido PLC更新为M221 PLC?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:
不可以,M221 PLC不支持CANOpen总线。
如果系统中已使用CANOpen,则将Twido PLC更新为具有嵌入式CANOpen通信模块的M241。
如果可以将CANOpen总线更改为其他现场总线,例如Modbus RTU或Modbus TCP,则可以使用M221代替Twido PLC。