问题描述:
M221(或M241或M251)通过USB连接,在地址90.0.0.1上为什么没有应答?所属产品线:
Modicon M221解决方法:
这是正常现象:Windows将IP地址为90.0.0.1的以前的控制器ATV IMC或M258视为调制解调器。
M221,M241和M251并非如此:它们被视为通用USB设备,并且通过USB连接时没有IP地址。
M221,M241和M251并非如此:它们被视为通用USB设备,并且通过USB连接时没有IP地址。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
是否有帮助?