我们今天能为您提供什么帮助?

M221本体上有个BAT灯,是做什么用?能否禁用此灯状态?

问题描述:
M221本体上BAT灯作用

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

M221本体含有一个松下BR2032的电池,PLC上BAT灯表示此电池的电量状态,具体指示灯含义如下:

BAT灯熄灭:电池电量正常

BAT灯闪烁:电池电量低

BAT灯常亮:电池需要更换

此电池用户维护用户数据和RTC时钟,若客户对电池作用无要求,又需要禁用此灯显示,可以将系统位%S66设置为1。