为什么TM3模拟模块通道配置为4..20mA的时候,即使没有连线读取的数值依然是4000?
问题描述:
为什么TM3模拟模块通道配置为4..20mA的时候,即使没有连线读取的数值依然是4000所属产品线:
Modicon TM3扩展模块解决方法:
当TM3AI8被设置为4..20mA,即使没有连接设备,显示值4000(默认最小值)是预期的行为。
如果没有设备物理连接,则实际电流为0mA,
若需要监控是否断线,我们可以使用诊断字节里第6位来监控,状态值6表示:检测到接线错误(超过输入电压/电流下限)。使用此值可检测电线错误和超出范围的电流。若断线,此值将会设置为1,,状态为0表示正常(输入/电流在输入通道配置的正常范围内)

是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。