我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M221与ATV变频器通讯控制要使用编程软件中驱动器功能块%DVR时,对通讯方式有什么要求?
问题描述:
M221与ATV变频器通讯控制要使用编程软件中驱动器功能块%DVR时,对通讯方式有什么要求?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

如果采用 Modbus RTU 协议,需将逻辑控制器的其中一条串行线路配置作为 Modbus Serial IOScanner;

如果采用以太网通讯,需将以太网端口配置作为 Modbus TCP IOScanner