我们今天能为您提供什么帮助?

在Machine Expert - Basic软件中对M221使用驱动器功能块%DRV时,每个功能块可以实例化的最大数量是多少?

问题描述:
在Machine Expert - Basic软件中对M221使用驱动器功能块%DRV时,每个功能块可以实例化的最大数量是多少?

所属产品线:
Modicon M221

解决方法:

对于每个驱动器功能块,在程序中一次最多可以使用 16 个实例。