我们今天能为您提供什么帮助?

TM221C16R为什么在软件中只能配3个TM3扩展模块?

问题描述:
TM221C16R为什么在软件中只能配3个TM3扩展模块?

所属产品线:
Modicon M221; Modicon TM3扩展模块

解决方法:

TM221C16R配TM3系列继电器输出模块通道点数最多不能超过23个,所以配8点继电器输出模块就只能配3个,此时选择添加晶体管输出的TM3系列DO模块就行了。