{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys U使用通信模块时,选用线圈预接线模块和没有预接线的模块有什么区别?
问题描述:
Tesys U使用通信模块时,选用线圈预接线模块和没有预接线的模块有什么区别

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

1,选用线圈预接线模块时,一般使用通信控制启停;如果要使用端子控制,可以使用外部端子给LI端子信号,通讯设备读取LI端子的状态,再根据LI端子的状态给Tesys U发出启动或停止命令。

2,选用没有预接线模块时,可以通过端子接线控制启停,也可以通过通信控制启停;使用通信控制启停时需要将通信模块上的OA1和COM分别与A1和A2接通。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: