我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys U电动机起动器使用Modbus通讯模块LULC033时,Modbus通讯的波特率和格式是什么?
问题描述:
Tesys U电动机起动器使用Modbus通讯模块LULC033时,Modbus通讯的波特率和格式是什么?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

Tesys U电动机起动器使用Modbus通讯模块LULC033时,Modbus通讯的波特率和格式是自适应的,不需要设置;

出厂默认的波特率是19200,格式是8E1或8E2,可以直接连接;如果不是默认值,需要将通讯模块断电重新上电,此时COMM和ERR灯会闪烁,表示正在自适应波特率和格式,自适应成功后ERR熄灭,COMM灯闪烁,通讯连接成功。

自适应成功后,如果再次使用与上次自适应不同的波特率和格式连接,需要按照上面步骤重新自适应。