ATV12变频器常见问题汇总
问题描述:
ATV12变频器常见问题汇总所属产品线:
ATV12变频器解决方法:
ATV12变频器常见问题简易FAQ汇总如下表:
| 类型 | 详细功能(点击链接) |
| 启停变频器 | 固定频率端子启动 |
| 面板调速端子启动 | |
| 电位计调速,端子启停 | |
| 0-10V调速,端子启停 | |
| 4-20ma调频,端子启停 | |
| 参数设置 | 加速时间,减速时间设置 |
| 恢复出厂 | |
| 电机参数设置和自整定 | |
| 高于50HZ超频运行如何设置 | |
| 自由停车如何设置,停车类型如何修改? | |
| 如何进入菜单 | |
| 一上电就启动如何设置 | |
| 端子功能和接线 | 模拟量AO1设置方法 |
| 继电器R1设置方法 | |
| 逻辑输入DI如何设置,故障复位设置方法 | |
| 逻辑输入负逻辑如何设置 | |
| LO+和LO-逻辑输出端子功能如何设置? | |
| modbus通讯端口引脚定义 | |
| 应用功能 | 本地远程切换 |
| 预设速度 | |
| 寸动如何设置 | |
| PID恒压供水 | |
| 常见故障处理 | 电机缺相设置 |
| 外部故障EPF1如何处理 | |
| 资料下载 | 资料下载 |
是否有帮助?