我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Com'X 200,210,510是否有Zigbee无线网络功能?
问题描述:
Com'X 200,210,510是否有Zigbee无线网络功能?

所属产品线:
Com'X Box 物联网网关

解决方法:

ZigBee是面向远程控制和传感器应用的一种无线网络标准,Com'X 200,210本身不具有,如需要Zigbee无线网络传输功能,

需要购买Wi-Fi USB盘 EBXA-USB-ZIGBEE,配合Com'X网关一起使用,

安装时,需先将开关电源关掉,然后打开Com'X 的面盖,插在标有USB端口就可以了。如下图所示:

Com'X 510标配有EBXA-GPRS-SIM调制解调器,具有Zigbee无线网络传输功能。