我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何配置Link150的从站模式?
问题描述:
如何配置Link150的从站模式?

所属产品线:
Link150以太网关

解决方法:

如下图的项目,我们先创建对应表:

IP地址 远程ID 本地ID
169.254.0.28 2 1
169.254.0.28 5 2
169.254.0.75 2 3
169.254.0.75 3 4
169.254.0.75 4 5
169.254.0.75 5 6
169.254.0.75 6 7
169.254.0.75 7 8

远程ID是设备内部设的设备地址,本地ID是设置的映射ID

电脑通过从站模式连入Link150后,访问的设备地址为本地ID的地址。