我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器端子加减速功能如何设置?

问题描述:
ATV212变频器端子加减速功能如何设置?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

ATV212端子加减速接线图:接线图

为避免功能冲突,请先恢复出厂,步骤请看:恢复出厂

端子加减速功能描述:通过F端子启停,通过R端子加速,通过RES端子减速。

参数设置步骤和代码含义如下:

1、设置启动命令为端子。

2、设置R端子为加速,RES端子为减速。

请按下列步骤检查参数设置是否正确:

1、P24和F、R端子都接通,变频器运行,频率从0开始一直加速直到50Hz,断开R端子变频器会保持当前频率运行。

2、P24和F、RES端子都接通,变频器运行,从当前频率一直减速直到0Hz。