ATV212变频器的预设速度端子如何对应预设速度?
问题描述:
ATV212变频器的预设速度端子如何对应预设速度?所属产品线:
ATV212变频器解决方法:
ATV212变频器预设速度端子和预设速度对应如下:

以两个端子R和 RES,分别控制30Hz和50Hz两个预设速度,举例说明:
1、F112设置为6,Sr1设置为30Hz ,源性接线应用时,R与P24导通 且RES未与P24导通时,30Hz运行。
2、F113设置为7,Sr2设置为50Hz,源性接线应用时,RES与P24导通 且 R未与P24导通时,50Hz运行。
ATV212预设速度设置步骤:设置步骤
是否有帮助?