我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器电位计和4-20mA模拟量给定频率切换使用源型接法如何接线?

问题描述:
ATV212变频器电位计和4-20mA模拟量给定频率切换使用源型接法如何接线?

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

ATV212变频器电位计和4-20mA模拟量给定频率切换使用源型接法接线图如下:

ATV212变频器电位计和4-20mA模拟量给定频率切换设置步骤:电位计和4-20mA切换