我们今天能为您提供什么帮助?

ATV212变频器集成面板控制和端子控制切换如何设置?

问题描述:
本地为集成面板控制启停和调速;远程为端子启动,4-20mA模拟量调速;通过面板上Loc/Rem按键切换。

所属产品线:
ATV212变频器

解决方法:

如果不清楚如何进入菜单和接线,请点击下面链接查看:

ATV212变频器如何进入菜单:菜单介绍

变频器接线图点右侧查看:接线图

功能描述:本地为集成面板上下按键调频,RUN和STOP按键启动停止;远程为4-20mA调频,端子启停;使用面板上Loc/Rem按键切换。

需要设置三个参数,设置步骤如下:

①频率模式FNOD设置为1;②命令模式CNOD设置为0;③VIA输入点1设置F201设置20%。

参数设置是否正确请按下面步骤检测:

将拨码SW100中VIA拨码拨到I电流档。

远程模式:变频器上电后,将P24与F端子接通,变频器启动,通过VIA和CC端子接收4-20mA调速。

本地模式:按下面板上Loc/Rem按键LED指示灯亮起,变频器通过面板上下按键调频,RUN和STOP按键启动停止。再次按下Loc/Rem按键可切换回远程模式。

如果想让面板Loc/Rem按键不起作用请参考:ATV212变频器面板上LOC/REM键切换无效

面板按键示意图如下: