[Q&A]Twido系列PLC默认的IP地址是多少?
问题描述:
Twido系列PLC默认的IP地址是多少?所属产品线:
Twido解决方法:
Twido系列PLC的默认IP地址前两位为固定值85.16,后两位为MAC地址 16进制转化为10进制而来。
例如, MAC 地址是 00-80-F4-01-2C-71,默认 IP 地址是 85.16.44.113。
默认子网掩码可以设置为255.0.0.0(A类掩码),默认网关地址可以设置与默认IP地址一致。
是否有帮助?


Twido系列PLC的默认IP地址前两位为固定值85.16,后两位为MAC地址 16进制转化为10进制而来。
例如, MAC 地址是 00-80-F4-01-2C-71,默认 IP 地址是 85.16.44.113。
默认子网掩码可以设置为255.0.0.0(A类掩码),默认网关地址可以设置与默认IP地址一致。
是否有帮助?