我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Panel Server Hub以太网网关PAS700如何开启蓝牙功能?

问题描述:
EcoStruxure Panel Server Hub以太网网关PAS700如何开启蓝牙功能?

所属产品线:
EcoStruxure Panel Server 物联网网关

解决方法:

EcoStruxure Panel Server Hub以太网网关PAS700长按蓝牙按钮1秒以上开启蓝牙功能;设备蓝牙开启,但未与EPC电气调试软件配对连接时DOWNLINK状态灯呈蓝灯闪烁,当与EPC软件建立连接后DOWNLINK状态灯呈蓝灯常亮;