我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]国产LC1D205-620如何选配辅助触点模块?

问题描述:
国产LC1D205-620如何选配辅助触点模块?

所属产品线:
国产TeSys Deca接触器

解决方法:

国产LC1D205-620可以加2个辅助触点模块LADN**C。此外还可以装一个单触点模块LADN10(1常开辅助触点)或LADN01(1常闭辅助触点)。

辅助触点模块型号如下:

备注:可装的LADN**C辅助触点模块和延时辅助触点模(LADT/LADR/LADS)最多数量为2个,如果装了延时辅助触点模块,则可装的LADN**C触点数量就会相应减少。

更多国产LC1D系列接触器选配辅助触点模块请参考:国产Tesys D系列接触器/控制继电器如何选择辅助触点?