我们今天能为您提供什么帮助?

如何备份PSO中用户自定义的设备驱动?

问题描述:
如何备份PSO中用户自定义的设备驱动?

所属产品线:
电力监控系统PO

应用环境:
PSO8.2,PSO9.0

解决方法:

1 进入如下路径:

...\ProgramData\Schneider Electric\Power SCADA Operation\v9.0\Applications\Profile Editor

2 'DeviceProfiles' 'DeviceTypes'文件夹中用户驱动文件拷贝到目标系统的相同路径下即可。