我们今天能为您提供什么帮助?

如何查看PSO运行时所使用的动态点数?

问题描述:
如何查看PSO运行时所使用的动态点数?

所属产品线:
电力监控系统PO

应用环境:
PSO8.2, PSO9.0

解决方法:

可使用CitectInfo(sGroup, sName, sType)函数查询PSO运行时所使用的动态点数
sGruoup=General
sName在sGruoup=General时忽略
sType=29
即:CitectInfo("General","",29)