我们今天能为您提供什么帮助?

PSO2020可选的功能模块有什么?

问题描述:
PSO2020可选的功能模块

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

PSO2020的可选功能模块有:事件通知模块,能效管理模块 (能效报告及视窗),低压电气安全模块 (断路器性能, 电气容量及测温),备用电源模块 (EPSS,UPS 监测),能源账单模块,绝缘检测模块,电能质量性能模块 (电能质量性能,视窗及报告)。