FA420375
FA420375
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]PSO中配置IO服务器冗余需要注意什么?
问题描述:
PSO中配置IO服务器冗余需要注意什么?
所属产品线:
电力监控系统PO
解决方法:
需要为每个IO设备定义一个主IO服务器和一个备用IO服务器。
首次发布日期:
2021/9/17
修订日期:
2021/9/17
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Power Operation 电力监控系统
探索更多
范围:
Power Operation 电力监控系统