问题描述:
Profile Editor 在新PSO软件中有什么特点作用?所属产品线:
电力监控系统PO解决方法:
1.Profile Editor 是专门为PSO开发的生产力工具
2.Profile Editor 允许使用Modbus,Ion,IEC61850协议创建设备类型(其中IEC61850需要用CID文件导入)
3.Profile Editor 还可以创建很多不同类型的驱动协议
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
1.Profile Editor 是专门为PSO开发的生产力工具
2.Profile Editor 允许使用Modbus,Ion,IEC61850协议创建设备类型(其中IEC61850需要用CID文件导入)
3.Profile Editor 还可以创建很多不同类型的驱动协议
是否有帮助?