我们今天能为您提供什么帮助?

Power SCADA Operation 2020 中有哪几种方法可以配置菜单?

问题描述:
Power SCADA Operation 2020 中有哪几种方法可以配置菜单?

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

1,通过编辑项目的菜单配置表单

2,通过导入导出 .csv文件的方式

3,通过EXCEL加载项中编辑Pagemenu.dbf文件来修改菜单配置

如果遇到excel找不到加载项,可以参照如下方法:

然后转到com加载项