我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Power SCADA Operation 如何建立磁盘变量数组变量?
问题描述:
Power SCADA Operation 如何建立磁盘变量数组变量?

所属产品线:
电力监控系统PO

解决方法:

1、先建立磁盘变量;

2、新建变量;此例中新建了REAL型数组变量,地址为R100[10]即从地址R100开始的10个REAL型变量。