我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何Return PME License?
问题描述:
如何Return PME License

所属产品线:
电能管理系统PME

应用环境:
PME8.x, PME9.0

解决方法:


1 打开Floating License Manager,选择需要return的License,点击Return;




2 选择Return方式,一般建议通过Web来Return;




3 选择Yes 继续;




4 完成。