如何解决打开PME应用程序如Managerment Control / Vista / Designer时,其登陆界面、登陆后应用的菜单显示不全的问题?
问题描述:
应用登陆界面和登陆后应用的菜单显示不全所属产品线:
电能管理系统PME应用环境:
PME8.X , PME9.0原因:
操作系统的分辨率属性中,项目大小不是默认的100%导致登陆界面不能完成显示。解决方法:
打开PME应用时登陆界面、登陆后应用的菜单显示不全,如下图:

解决方法如下:
1、在桌面点右键,进入屏幕分辨率设置菜单;
2、进入放大或缩小文本和其他项目;
3、选择较小(S)-100%(默认),确认此更改后根据系统提示登出(或重启);
重新登陆后显示正常。
是否有帮助?