我们今天能为您提供什么帮助?

PME在什么情况下需要选择分布式数据库架构?

问题描述:
PME在什么情况下需要选择分布式数据库架构?

所属产品线:
电能管理系统PME

解决方法:

PME需要选择分布式数据库架构的情况如下:

如果客户想要使用现有的SQL Server ;

如果客户的IT 要求不允许将Microsoft SQL Server 与另一个应用程序一起安装在同一服务器上;

如果需要使用SQL 集群或其他第三方工具进行Microsoft SQL Server 冗余;

如果对数据库管理有特定要求,例如SQL 作业、备份、数据安全性等。