我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PME OPC server 如何配置ION模块的输出寄存器到OPC服务器中?
问题描述:
PME OPC server 如何配置ION模块的输出寄存器到OPC服务器中?

所属产品线:
电能管理系统PME

应用环境:
PME8.X, PME9.0

原因:
如果用户在ION表默认的模板中自定义了ION模块, 这些模块的输出在默认情况下没有导出到OPC服务器中,需要手动导出。

解决方法:


1 在Designer中打开对应的ION设备节点;

2 导航到用户自定义的ION模块,在模块上右键单击,显示此模块的设置对话框;

3 在设置对话框中点击OPC按钮, OPC服务器助手出现,选择需要导出的输出寄存器,如图1;

4 点击OPC Server Assistant 的 File菜单 ,选择 Export,如图2;

5 导出成功后确定即可,如图3。

图1:

图2:

图3: