我们今天能为您提供什么帮助?

LTMR*EBD电动机管理控制器如何设置IP地址?

问题描述:
LTMR*EBD电动机管理控制器如何设置IP地址?

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

在LTMR*EBD的正面有2个旋钮开关(如下图),这2个旋钮开关决定了LTMR的IP地址的来源;

1,当右边旋钮开关指向0-9时,LTMR的IP模式是DHCP模式,设备名称由2个旋钮设置,即左边旋钮设置值乘以10在加上右边旋钮设置值,例如上图中表示的值是08X10+4=084。

2,当右边旋钮开关指向BootP时,左边旋钮没有作用,此时LTMR的IP模式是BOOTP模式;

3,当右边旋钮开关指向Stored时,左边旋钮没有作用,此时相当于是固定IP,IP地址可以在LTMR中设置;如果没有设置则从MAC地址转换;

4,当右边旋钮开关指向Clear IP时,左边旋钮没有作用,此时会清除LTMR中设置的IP地址;

5,当右边旋钮开关指向Disabled时,左边旋钮没有作用,此时LTMR网络通讯不可用。