我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M241等PLC配置Modbus RTU串口通讯时,校验位选择偶校验或奇校验或无校验,与Modbus通讯报文的CRC校验的关系是?
问题描述:
M241等PLC配置Modbus RTU串口通讯时,校验位选择偶校验或奇校验或无校验,与Modbus通讯报文的CRC校验的关系是?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

Modbus通讯报文的CRC校验,与串口配置的偶校验/奇校验/无校验没有关系,所说的对象不是一回事:

MODBUS的校验方式是CRC-16,这个modbus 规约规定的,是固定,用来校验报文完整性。

偶校验、奇校验、无校验是串口的参数设置,是用来校验串口通讯时的字节完整性的,这个要通讯双方设置一致才能正确通讯。