我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Machine Expert中的RS和SR哪个是置位优先哪个是复位优先?

问题描述:
EcoStruxure Machine Expert中的RS和SR哪个是置位优先哪个是复位优先?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

RS为复位优先,SR为置位优先。SR在置位和复位同时触发时,S优先,输出为1,RS在置位和复位同时触发时,R优先,输出为0。