我们今天能为您提供什么帮助?

我SoMachineV4.X在Windows 10系统上打开提示“不支持DPI设置”,应该如何处理?

问题描述:
SoMachineV4.X在Windows 10系统上打开提示“不支持DPI设置”解决办法

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

造成此原因是因为系统DPI需要做下分辨率更改,设置办法如下:

1.在桌面空位置鼠标右键选择显示设置

2.在显示里做如下设置: