我们今天能为您提供什么帮助?

SoMachine V4.3中使用ST语言如何编写置位和复位?

问题描述:
SoMachine V4.3中使用ST语言如何编写置位和复位?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

置位指令,复位指令和SR置位复位指令编程方法如下:

VAR

A: BOOL;

SR1: SR;

C: BOOL;

B: BOOL;

END_VAR

A S=B;

A R=B;

SR1(SET1:=B,RESET:=C);