我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Machine Expert 1.2.6中自定义功能块的输入输出引脚定义过,但在调用时不出现输入输出引脚?
问题描述:
EcoStruxure Machine Expert 1.2.6中自定义功能块的输入输出引脚定义过,但在调用时不出现输入输出引脚?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

出现这个问题是因为在调用功能块时,“插入变量”选项没有勾选。如下图所示:

勾选上“插入变量”再调用功能块就有引脚了。