我们今天能为您提供什么帮助?

LMC058默认IP地址是多少?

问题描述:
LMC058默认IP地址是多少?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

LMC058 PLC 以太网端口的缺省IP地址是基于设备的MAC地址计算出来的,缺省IP地址的前两位是10 10,后两位是依据MAC地址的后两位由16 进制转换成10 进制。缺省IP地址的子网掩码为255.0.0.0。例如:如果MAC address 00.80.F4.01.80.F2,那么default IP address 就是10.10.128.242