我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
LMC058 同步出错需要复位时,mc_reset复位了后错误为什么还在没有清除?
问题描述:
LMC058 同步出错需要复位时,mc_reset复位了后错误为什么还在没有清除?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

LMC058中建立的运动编码器走CanMotion同步时,凡是涉及此同步的程序,需要放到任务里Motion中来运行,包括Canopen IO映射中的也需要在附属的总线中选择 Motion;

LMC058 当同步出错要复位时,要加上mc_reset复位伺服,还要用smc3_reinitdriver 来复位CanMotion中同步驱动的错误。