我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]LMC078 Motion Controller 的两个 Sercos 端口连接电缆的最长距离是多少?
问题描述:
LMC078 Motion Controller 的两个 Sercos 端口连接电缆的最长距离是多少?

所属产品线:
LMC058 & LMC078

解决方法:

LMC078 的 两个 Sercos 端口之间总线段的最大长度为 100 米(328 英尺),但整体总线长度由网络中节点之间的距离(称为总线段)确定。 如下图所示:

每个总线段最长为 100 米(328 英尺), Sercos 总线最大长度为 400 米(1312 英尺)共四个总线段。

每个总线段最长为 100 米(328 英尺), Sercos 总线最大长度为 600 米(1968 英尺)共六个总线段。